结果:找到"三通道遥控飞机方案 ",相关内容1000条
- 求助帖,,晾衣架遥控器
- 各位大佬,电动晾衣架是红外信号还是射频信号啊,射频信号有没有开源的板子啊~家里墙上的面板总是要拆下来装电池烦死了
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 射频遥控器 红外遥控器 发帖人:x8ank 发帖时间:2023-02-25 11:27:00
- EA3036三通道buck方案验证
- 目前刚完成了EA3036芯片三通道供电的测试,一开始对于芯片不是很多了解,经过三次上电测试之后完成了方案的验证原理图如下原理图是根据cherryPi上面的供电方案进行绘制,然后个人进行了验证以下是layout本来用16pin的TYPE-C口是因为需要在原板子上进行UART通信,但是单独来验证就没进行改动了,所以没有绘制D+和D-的内容,在测试的时候如果直接用充电宝或者平时充电的插头来供电的话应该是不会有任何反应的,因为没有符合协议,所以无法触发供电,本人只是验证layout和原理,所以测试的时候用直流电源会更好一些整体3D图如下所示功率电感是可以更换的,用不着这么大的封装,左下角的LDO是N...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 开关电源 多通道电源方案 发帖人:Berve 发帖时间:2022-09-18 16:06:00
- 三通道遥控飞机方案
- 三通道遥控飞机方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒我司有成熟三通道遥控飞机方案,性价比极高,包括红外的和无线的,带陀和不带陀的。遥控器油门分为256级,控制极为细腻,并可根据不同的机架调整程序来调整飞行效果。可为客户提供芯片,也可直接为客户提供遥控飞机板
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 三通道遥控飞机方案 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-15 13:55:00
- 成熟遥控电子蜡烛灯方案及IC
- 成熟遥控电子蜡烛灯方案及IC技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒我司有成熟遥控蜡烛方案,性价比极高,可模拟蜡烛的灯光变化,带无线遥控控制,用一个无线遥控器同时遥控多根电子蜡烛,可以同时达到小闪亮,大闪亮,长亮,风吹动的效果,广泛应用于生日party,节日聚会等
- 所属专栏: 技术交流 标签: 成熟遥控电子蜡烛灯方案及IC 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-12 10:06:00
- 喷香机方案
- 成熟喷香机方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒我司有成熟喷香机方案,性价比极高A.主板上三个拔动开关,第一个为电源开关,第二个分三档,一档为7.5分钟,一档15分钟,一档为30分钟,第三个开关为24小时工作,白天工作,晚上工作,B.一个正常的主板,在我们打开电源开关,马上电机工作一次,接下来指示灯开始连续间断性闪动.如果我们把开关拔到24小时,7.5分钟(或15分钟,30分钟),那么我们不管白天黑夜,每隔7.5分钟(或15分钟,30分钟)电机工作,指示灯闪烁.如果我们打在白天档,那么我们在白天时也就是有灯光时,每隔7.5分钟(或15分钟,30分钟)电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 喷香机方案 发帖人:热心网友陈某 发帖时间:2020-08-06 16:14:00
- 马达控制方案
- 马达控制方案及IC技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒现有各种成人用品控制方案ic,遥控马达控制,马达各种控制方式,性价比极高,可根据客人要求开发,定制。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 马达控制方案 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-06 11:29:00
- 摇控飞机,电动车,摩托车防盗器,手电筒,等单片机开发
- 摇控飞机,电动车,摩托车防盗器,手电筒,等单片机开发我公司是一家集方案开发与IC销售于一体的高科技企业。有经验丰富,实力雄厚的研发团队,高品质售后服务的业务精英。可依客户需求为客户提供方案开发与IC供应。 技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒THX-001遥控器系列方案开发,如:学习型遥控器、多合一遥控器、空调遥控器、万用遥控器等THX-003充电器系列方案开发,如:手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等THX-004LED闪灯系列方案开发,如:声控舞台灯、礼品类闪灯、触摸调光灯、换段LED闪灯、感光LED闪灯、分段LED闪灯、七彩灯等THX-00...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 遥控 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-07-30 16:26:00
- 有关惠海RGB三通道线性恒流IC高辉度6566级
- 先聊一下线性恒流ic和开关型恒流IC的不同之处!两者都是直流电,按要求不同使用也不同,主要是区别就是线性外围器件少,电感少,线路板相对简单,而且惠海半导体的线性IC,外围只需一个电阻和一个线性恒流IC,就可以工作,调光辉度65536级,对于很多客户来说省下不少成本了。开关型电源,应用范围会广些,它具有效率高,重量小,可以做升压和降压,输出功率比较大。由于不断地开关开关,所以他的噪声比较大,可以通过电感量来改变开关频率!线性相对成本较低,外围电感少。H7230是一款外围电路简洁的三路线性LED恒流驱动器,适用于5-46V电压范围的LED恒流照明领域。H7230支持高辉调光,65536:1调光比...
- 所属专栏: 技术交流 标签: RGB三通道线性调光ic 发帖人:用芯出发 发帖时间:2020-07-07 18:31:00
- 四旋翼飞行器NRF无线/WIFI/蓝牙/体感遥控手柄
- 这个是我自己制作四旋翼飞行器的时候自己画的一个多功能遥控手柄,因为我自己学习的时候是购买的正点原子的minifly进行学习,所以画这个手柄的时候直接参考的minifly的遥控器。根据我个人使用的一些体验不足之处进行了改进,比如原版的遥控器的OLED和NRF24L01+是贴片的,我把这些改成了直插的,因为设计成贴片的会大大增加焊接难度,而且像NRF这种进行通信传输的模块设计难度比较大,需要考虑的因素太多,焊接的时候,细微的差别都会导致工作异常。利用直插的接口,还可以插上带增益天线的NRF24L01+模块,增强遥控距离。同时更改了原版的SWD接口,改为2.54的排针,方便大家利用自己的仿真器进行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 遥控手柄 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-29 21:21:00
- 丝印8323对耳双耳蓝牙耳机触摸按键方案
- 产品概述:8323是两款采用DFN超小封装的单按键触摸芯片,此触摸芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,此触摸芯片非常适用于PCB空间有限,对元器件封装有要求的产品,如蓝牙耳机、智能穿戴、指纹锁等。DFN-62*2封装单通道触摸按键芯片8323现已经批量出货,大量库存,欢迎选购!产品特性:1工作电压:2.0V至5.5V2内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用3工作电流:低功耗模式下典型值1.5uA,快速模式下典型...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 丝印8323 蓝牙耳机触摸方案 单通道触摸芯片 发帖人:power86 发帖时间:2018-11-05 17:06:00
返回